FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

Was ist eine Power Distribution Unit (PDU)?

Eine Power Distribution Unit (PDU) ist ein elektrisches Gerät mit mehreren Steckdosen, das für die Stromverteilung an Computer- oder Netzwerkgeräte in einem Rack konzipiert ist. PDUs gibt es in verschiedenen Ausführungen, die von der grundlegenden Stromverteilung bis hin zur erweiterten Remote-Stromverwaltung alles bieten.

Wie Sie eine PDU für Ihr Netzwerk oder Rechenzentrum auswählen

Die drei wichtigsten Faktoren, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen sollten.

  • Horizontale vs. vertikale Installation

    Horizontale PDUs können im Inneren des Racks montiert werden, was einen oder zwei Rackplätze (1 HE-2 HE) beansprucht. Vertikale PDUs können auf der Rückseite oder an der Seite des Gehäuses montiert werden, ohne dass sie Platz im Rack benötigen. Horizontale PDUs sind kleiner als vertikale PDUs und haben weniger Steckdosen.

  • Spannung der angeschlossenen Geräte

    Wenn Sie den gesamten Stromverbrauch aller Ihrer Rackmontage-Geräte zusammenzählen, sollte dieser Wert niedriger sein als der Strombedarf Ihrer Stromquelle, um eine Überlastung zu vermeiden.

  • Steckdosentypen

    Sie sollten die PDU-Modelle mit geeigneten Ausgangssteckdosen für die angeschlossenen Geräte auswählen, und die Anzahl der PDU-Ausgänge sollte die Anzahl der Steckdosen übersteigen, die Sie für weitere Erweiterungen benötigen.

Verfügbare PDU-Typen

  • Basis-Rack-PDUs

    Eine Basis-PDU (Stromverteilungseinheit) ist ein Gerät zur zuverlässigen Wechselstromverteilung an mehrere Geräte in einer Rechenzentrumsumgebung oder überall dort, wo Strom benötigt wird. Sehen Sie sich die FS-Auswahl an Basis-Rack-PDUs an.

  • Metered Rack PDUs

    Metered Rack PDUs sind die perfekte Lösung zur Überwachung von Steckdosen und kritischen Stromqualitätsfaktoren. Sie können IT-Managern helfen, Lasten auszugleichen und Überlastungen zu vermeiden. Sehen Sie sich die Auswahl an Metered Rack PDUs von FS an.

  • Monitored Rack PDUs

    Monitored Rack PDUs umfassen die Funktionen von Metered Rack PDUs, mit der Ausnahme, dass überwachte Rack-PDUs über eine Netzwerkschnittstelle zur Unterstützung der Fernüberwachung oder -verwaltung verfügen. Sehen Sie sich die FS-Auswahl an überwachten Rack-PDUs an.

  • Switched Rack PDUs

    Switched Rack PDUs verfügen über alle Funktionen der Monitored Rack PDUs sowie über die Möglichkeit, einzelne Steckdosen lokal oder aus der Ferne zu steuern. Sie können IT-Administratoren dabei helfen, fehlerhafte Geräte aus der Ferne neu zu starten und die Stromversorgung der einzelnen Ausgänge aus- und einzuschalten. Sehen Sie sich die FS-Auswahl an Switched Rack PDUs an.

Basis-Rack-PDUs

Eine Basis-PDU (Stromverteilungseinheit) ist ein Gerät zur zuverlässigen Wechselstromverteilung an mehrere Geräte in einer Rechenzentrumsumgebung oder überall dort, wo Strom benötigt wird. Sehen Sie sich die FS-Auswahl an Basis-Rack-PDUs an.

Metered Rack PDUs

Metered Rack PDUs sind die perfekte Lösung zur Überwachung von Steckdosen und kritischen Stromqualitätsfaktoren. Sie können IT-Managern helfen, Lasten auszugleichen und Überlastungen zu vermeiden. Sehen Sie sich die Auswahl an Metered Rack PDUs von FS an.

Monitored Rack PDUs

Monitored Rack PDUs umfassen die Funktionen von Metered Rack PDUs, mit der Ausnahme, dass überwachte Rack-PDUs über eine Netzwerkschnittstelle zur Unterstützung der Fernüberwachung oder -verwaltung verfügen. Sehen Sie sich die FS-Auswahl an überwachten Rack-PDUs an.

Switched Rack PDUs

Switched Rack PDUs verfügen über alle Funktionen der Monitored Rack PDUs sowie über die Möglichkeit, einzelne Steckdosen lokal oder aus der Ferne zu steuern. Sie können IT-Administratoren dabei helfen, fehlerhafte Geräte aus der Ferne neu zu starten und die Stromversorgung der einzelnen Ausgänge aus- und einzuschalten. Sehen Sie sich die FS-Auswahl an Switched Rack PDUs an.

Welche Art von PDU benötigen Sie?

Die folgende Tabelle bietet eine klare Darstellung, die Ihnen bei der Identifizierung dieser gängigen PDU-Typen helfen kann.

  • Merkmale
    Basic Rack PDU
    Metered Rack PDU
    Monitored Rack PDU
    Switched Rack PDU
    Switched Metered-by-Outlet
  • Stromverteilung
  • Überwachung

    • Gesamtspannung jeder Phase
    • Gesamtbetriebsspannung jeder Phase
    • Kommunikationsadresse der seriellen Schnittstelle
    • Geräte-IP
    • Gesamtlastleistung jeder Phase
    • Gesamtenergiemessung für jede Phase
    • Temperatur-/Luftfeuchtigkeits-
      status
    • Baudrate der seriellen Schnittstelle
    • Laststrom der einzelnen Ausgänge
    • Leistung der Einzelsteckdose
    • Einzelne Steckdosenstrommessung
  • Kontrolle

    • Ein/Aus-Steuerung jeder Ausgangseinheit
      Steuerung mit einem Schlüsselschalter
      Einstellung der Ein- und Ausschaltverzögerungszeit für jede Ausgangseinheit nach oben und unten
      Einstellung der Verzögerungszeit für das sequenzielle Ein- und Ausschalten der gesamten Ausgangseinheit
      Messung der Gesamt- und Einzelleistung jeder Phase auf Null
  • Benutzerdefinierte Alarme

    • Die Gesamtbetriebsspannung der Phase überschreitet ihren Schwellensollwert
      Der Gesamtlaststrom der Phase überschreitet seinen Schwellenwert
      Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit überschreitet ihren Schwellenwert
    • Der Laststrom jeder Ausgangseinheit überschreitet seinen Schwellensollwert
  • Mehrere Alarmierungsmethoden

    • Der Buzzer piepst
    • Die Alarmanzeige blinkt
    • Die Software-Schnittstelle zeigt eine Alarmmeldung an, um den Betriebsstatus zu überprüfen, und die Schriftfarbe ändert sich zu rot, was eine Alarmaufzeichnung erzeugt
    • Alarmaufforderungen werden in roter Schrift auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
    • Automatischer E-Mail-Versand an Systemadministratoren
    • SNMP sendet Trap-Alarmstatusinformationen
  • Zugriffsmethode

    • Zugangskontrolle über IE
    • Telnet,Überwachung über die Netzwerk-Befehlszeile
    • MODBUS,Kommunikationsprotokoll-Konsole
    • SNMP (V1/V2c/V3), Zugangskontrolle der Arbeitsstation über ein Standardnetzwerk

Hauptmerkmale

  • Energiekosten senken

    Die Verwendung von PDU bedeutet, dass verschiedene Ausgänge alle von derselben Quelle ausgeführt werden. Dadurch ist es viel einfacher, Energie zu kanalisieren und unnötige Verschwendung zu vermeiden.

  • Zuverlässigkeit für Stromlasten bieten

    PDUs können dabei helfen, jede Steckdose mit einem Computer oder Netzwerkgerät zu verbinden, um so mehrere integrierte Stromausgänge zu erhalten. Die Einführung einer PDU-Lösung trägt dazu bei, sich vor Datenverlusten und Ausfallzeiten zu schützen, die durch einen nicht angeschlossenen Stecker verursacht werden.

  • Eine organisierte Struktur erstellen

    Der optimale Formfaktor benötigt weniger Platz für eine effiziente Rack-Platznutzung. Darüber hinaus wird es die Massensituation von hundert verschiedenen Drähten, die zu verschiedenen Orten führen, nicht mehr geben.

  • Eine bequeme und flexible Installation bieten

    Die Rack-PDUs lassen sich im Allgemeinen leicht montieren und sind entweder im vertikalen oder horizontalen Format erhältlich. Die meisten von ihnen sind vielseitig und kostengünstig, um verschiedene Netzwerkanforderungen zu erfüllen.

Häufig gestellte Frage

  • Q: Was ist der Unterschied zwischen einer USV und einer PDU?

    A: USVs bieten ein Batterie-Backup für den Fall eines Stromausfalls und können außerdem den eingehenden Strom filtern und Überspannungsschutz bieten. PDUs erzeugen oder konditionieren keinen eigenen Strom, sie verteilen lediglich den Strom.

  • Q: Was ist der Unterschied zwischen einer PDU und einer rackmontierten Steckdosenleiste oder einem Überspannungsschutz?

    A: PDUs, Steckdosenleisten und Überspannungsschutzgeräte bieten alle mehrere Steckdosen, aber nur PDUs können eine robuste Verteilung von zuverlässigem Netzwerkstrom für mehrere Server, Netzwerkhardware, Telekommunikationsgeräte und andere IT-Geräte bieten.

  • Q: Was ist der Unterschied zwischen einer Stromverteilungseinheit und einem Stromverteilungszentrum oder -schrank?

    A: Stromverteilerschränke sind elektrische Geräte, die elektrische Energie bereitstellen und umverteilen, Stromleitungen schützen sowie Überlast- und Kurzschlussströme abfangen können.

  • Q: Wie verwendet man eine Hot-Swap-PDU?

    A: Der primäre Eingang wird an ein Online-USV-System angeschlossen.
    Der sekundäre Eingang wird an eine Wandsteckdose angeschlossen.
    Wenn das USV-System zur Wartung, Reparatur oder zum Austausch offline genommen wird, hält die PDU die Last mit Strom versorgt, indem sie automatisch vom primären Eingang auf den sekundären Eingang umschaltet. Wenn das USV-System wiederhergestellt ist, schaltet die PDU wieder auf den primären Eingang um. Wenn das Strommessgerät beschädigt ist, kann die PDU direkt und ohne Unterbrechung entfernt werden.

  • Q: Wie hilft eine PDU bei der Überwachung der Bedingungen im Rack, im Netzwerkschrank oder im Rechenzentrum?

    A: Die Netzwerkschnittstelle einer überwachten oder geschalteten PDU kann Informationen von Umgebungssensoren empfangen, die an die PDU angeschlossen sind, um optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Die Sensoren überwachen die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie den Kontaktschlussstatus von Alarm-, Sicherheits- und Telekommunikationsprodukten.