FS.COM GmbH
NOVA Gewerbepark Building 7, Am Gfild 7, 85375 Neufahrn Germany
+49 (0) 8165 4099 261
10:00-12:00 (UTC/GMT+2), 14:00-17:30 (UTC/GMT+2) | lun. - ven.
Vi invitiamo a provare i nostri prodotti nel vostro ambiente operativo reale per valutarne le prestazioni, l'affidabilità e la facilità d'uso prima di procedere all'acquisto. Si prega di leggere le seguenti note quando si richiede una prova gratuita del prodotto e di procedere con la richiesta inviando il modulo di richiesta del campione. Vi contatteremo dopo la conferma delle informazioni sullo stock.
Inviare il modulo di richiesta di prova.
Una volta approvata la richiesta, è possibile, è possibile effettuare l'ordine di prova senza pagare.
Provate il prodotto per 30 giorni.
Scegliere se acquistare o restituire il prodotto dopo prova.
Il periodo di prova è di 30 giorni dalla data di ricevimento della merce. Se si desidera prolungare il periodo di prova, è possibile contattare l'account manager 7 giorni prima della scadenza o richiedere direttamente una proroga nel proprio account center. Una volta terminato il periodo di prova, è possibile effettuare il pagamento del prodotto se si è soddisfatti e si desidera tenerlo, oppure restituirlo se non è adatto.
Se il periodo di prova supera i 30 giorni senza richiedere una proroga, la nostra azienda vi addebiterà le relative spese di mora.
Per ottenere un campione, è necessario firmare un accordo di richiesta di campioni (indicando i dettagli del prodotto e il prezzo).
Per alcuni prodotti, offriamo servizi di prova gratuiti e la consegna può essere organizzata direttamente dopo aver ricevuto il contratto firmato.
Per i prodotti non gratuiti, FS addebiterà un certo deposito in anticipo in base alla situazione effettiva dell'ordine. Il deposito sarà rimborsato al momento della restituzione e dell'accettazione del prodotto entro il periodo di prova specificato.
I costi del corriere e i costi aggiuntivi di spedizione (se non sono idonei per la spedizione gratuita) saranno a carico del cliente.
I campioni restituiti devono essere puliti, non danneggiati e completi di tutti i manuali, accessori, documenti e imballaggi. Se il campione viene danneggiato durante il periodo di prova, il cliente è tenuto a pagare il campione.
Trasferire, prestare, smontare, affittare o donare il campione a terzi.
Perdita o danneggiamento del campione, con conseguente compromissione della sua funzionalità. Smontare il campione per l'analisi durante il periodo di prova.
I campioni non possono essere restituiti a FS.COM nelle loro condizioni originali dopo un periodo di prova superiore a 90 giorni.
In the event of a material breach:
Risoluzione anticipata del servizio di prestito dei campioni
Vi ordineremo di interrompere la violazione del contratto e di considerare il campione acquistato, e dovrete pagare il prezzo totale del campione e tutte le spese, nonché le relative spese di mora, entro 3 giorni dalla data di ricezione dell'avviso da parte di FS.COM.
FS.COM non è responsabile di eventuali danni causati alla vostra azienda o a terzi durante l'utilizzo del campione.
Questo servizio è disponibile esclusivamente per gli utenti aziendali e per i titolari di imprese individuali (ditte individuali). Quando si invia una traccia di prodotto gratuita, si prega di fornire il nome dell'azienda o del titolare di un'impresa individuale, insieme all'indirizzo, al numero di telefono, alla licenza commerciale e ad altre informazioni pertinenti.
Si prega di astenersi dall'utilizzare domini di posta elettronica pubblici come "@yahoo.co.jp", "@gmail.com", "@hotmail.com", ecc. per le prove gratuite dei prodotti.